This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:充电问题、原理图审阅

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609557/bq25820-problem-with-charging-schematic-review

器件型号: BQ25820

您好:

我刚刚收到了 BQ25820 的首款电路板设计

我们喜欢为 5 节锂离子电池组充电  

BQ25820 通过 I2C 进行工作和通信

但我可以激活充电、 直流/直流转换器根本不进入开关模式

随附的是原理图

BR

 Top.pngBot.pngBQ25820 5S Li-ion.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shachar、

    您能否将原理图作为文件发送? 我无法清晰地放大/查看它。

    您还能提供寄存器转储、这样我就能看到状态寄存器吗?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    当然、我将于下周初发送

    我想我找到了这个问题

    我使用了 Vishay MOS、其 Qg 非常高...135nC

    (我忘记提到,我将电路板设置为 600kHz、然后将其降低到 250kHz,但解决问题)

    在粗略计算后、该 Qg 在 600kHz 时所需的平均值非常高、即 250kHz 时的 80mA 和 250kHz 时的 40mA

     BQ25820 REGN 的建议最大功率是多少? (我可以为此专用 REGN)

    我用 10R 将 REGN 连接到 DRV_SUP(我想我也尝试了 0r)

    我还有串联电阻器连接到栅极、现在是 0r

    下周初、我将尝试将降压高/低侧 FET 栅极驱动器强度设置为最慢选项

    我可以更改串行栅极电阻器(我应该尝试的范围是多少?)

    我认为 MOSFET 选择不好、但让我们先让它正常工作、然后我们可以更改 fir 更好的拟合(包括 EMC)

    BR