This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3802:关于 UCC3802 的技术问题

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3802, UCC2802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607876/ucc3802-technical-queries-on-ucc3802

部件号: UCC3802
主题: UCC2802 中讨论的其他器件

TI 团队大家好、

我需要您提供与器件 UCC3802 相关的支持。

我们在一个旧工程中使用 UCC3802 裸片版本、我们计划重新设计以将该基于裸片的器件更改为通用 SMT 版本器件(非裸片)。

此外、我们还希望器件将工作温度范围增加至 125°C、所以我们评估了 UCC2802(采用 TSSOP 封装、因为它的封装比 SOIC 更小、额定温度为 125°C)

我有几个问题

  1. 除了工作温度差异外、UC3802 和 UCC2802 与电气规格点的运行之间是否存在任何主要差异?
  2. 在查看数据表时、我看到了采用 TSSOP 封装的 UCC2802 即 UCC2802PW、UCC2802PW.A 的不同版本。 您能告诉我这两个版本之间的确切区别吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shwetha、

    您的查询正在审核中。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shwetha、

    1) 否、除了工作温度 范围外没有其他差异

    2) 我相信“PW"和“和“PW.A"版本“版本与 产品页面中提到的相同 (订购和质量)

    此外、如网站上所述、对于新设计、 我们建议您考虑选择替代方案 UCC2802DTR (SOIC - D8)

    如果您有任何后续问题、敬请告知

    此致、

    Adhvaidh