This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:ILIM 在计算出的电流下未跳闸

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609993/tps2660-ilim-is-not-tripping-at-the-calculated-current

器件型号: TPS2660

我使用 TPS26600PWR 进行了多项设计、出于某种原因、该器件在适当的电流限制下不会跳闸。

Vin = 5.8Vdc(典型值)

根据我的计算、过压在 7.2VDC 时正常工作、我计算出 I (cb)= 215mA、不过它在大约 160mA 时跳闸。

我使用的公式是:  
I (CB)= 12/R10 + 0.03

I (CB)= 12/64.9 + 0.03 = 215mA

在我的故障诊断中、我意识到电源板未连接到 RTN 平面、因此我跳线、但两种方式都没有区别。 我还尝试添加一个与 C4 并联的 0.1uF。   

任何提示都将非常感谢。
谢谢您、
Gary  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高灰、

    公式 4 是错误的。 它应该是-ve 而不是+ve、

    您可以在 EC 表中看到、其中对于相同的 RILIM ICB 是比 ICL 小的 30mA。

    您将游览 185mA。

    因此在该电流下的容差约为 10%至 15%。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,这是合理的,如果我使用 — 0.03、它现在可以按预期工作
    仅供参考、我从数据表中直接得到了公式、因此需要对其进行更新。
    感谢您的帮助和快速响应。