This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H:我可以有一些建议吗

Guru**** 2867940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607972/lm51561h-can-i-have-a-some-suggestion

器件型号: LM51561H

尊敬的 TI 专家:

我已经得到了 Webench Power Designer 的设计。

Vin 7.5V~57V、Vout 5V/4A

必须在轻负载下具有高效率。

您能给我一些改进的建议吗?

谢谢你。

schematic.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix、


    感谢您使用 E2E。
    我们将于一周结束后检查并回复您。


    此致、
    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johannes、

    感谢您的回答。

    Webench BOM 表中的电源变压器为 Wurth  749196541.

     由于引脚不匹配、我无法理解连接。

    我们可以使用该变压器 POE22PR-50ED 代替原来的变压器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:  

    webench 创建的原理图通常看起来很好。  

    关于效率、它会增加、开关速度就越慢。 变压器也是一个因素。  

    对于极轻负载、此器件还具有脉冲跳跃特性、可提高此情况下的效率。

    您可以使用您提到的变压器、但在最坏的情况下、初级电流已经接近饱和电流。 我建议使用具有更高电流能力的变压器。  

    我还建议使用我们针对该器件的快速入门设计工具: https://www.ti.com/tool/download/SNVC240 

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    如果我定义了以下 2 个范围、

    •   7.5V ~ 12V、输出 5V/10W(待机模式)
    •   12V ~ 57V、输出 5V/20W(工作模式)

    该电感器应该可以正常工作、对吧?

    饱和电流的合理裕度百分比是多少?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、Johannes、

    由于变压器初级电压规格定义为 9V~57V、如果它在中的较低输入电压下工作 7.5V 57V、我们应该为超低电压做什么?

    除了降低输出功率外、我们应该采取什么措施来提高性能?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    变压器也应该可以在 7.5V 电压下工作、但为了确保这样、您可以联系变压器供应商。

    合理的做法是相对于饱和电流具有大约~20%的裕度。 如果您指定这两种情况、变压器是合适的。

    此致

    Moritz