This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:可实现高效率的降压/升压建议

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609018/tps63070-buck-boost-recommendation-for-high-efficiency

器件型号: TPS63070

我正在启动一个基于电池的新项目、在这个项目中、转换效率非常重要。 源极电压范围为 4V 至 9V、输出为 5V、标称负载为 65mA、最大为 80mA。 在搜索网络建议时、我不断来到 TPS63070。

这是最好的建议吗?

另一个考虑因素是器件的寿命 — 时间可用性。 这种产品的性质是低体积,但需求将超过 10 年。

谢谢 Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 David

    我明天会检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 David

    是的、这是您的应用的最佳选择。

    关于生命周期,它将活跃相当长的时间(抱歉,我不确定它到底会有多长时间)。 通常不用担心、

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lei、您的回答令人放心。 我会去的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 David

    不用客气。

    此致

    Lei