Other Parts Discussed in Thread: TPS63070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS63070
我正在启动一个基于电池的新项目、在这个项目中、转换效率非常重要。 源极电压范围为 4V 至 9V、输出为 5V、标称负载为 65mA、最大为 80mA。 在搜索网络建议时、我不断来到 TPS63070。
这是最好的建议吗?
另一个考虑因素是器件的寿命 — 时间可用性。 这种产品的性质是低体积,但需求将超过 10 年。
谢谢 Dave