This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:PR1 和 CP2 引脚的最大电压

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609800/tps2121-maximum-voltage-of-pr1-and-cp2-pin

零件号: TPS2121

您好的团队、

PR1 和 CP2 引脚的电压绝对最大额定值或建议最大值是多少?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    您可以参考以下 SNAP。

    谢谢、

    Hemanth.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemanth、

    谢谢你。

    CP2 引脚怎么样?

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    CP2 也相同。

    CP2 引脚(仅 TPS2121):

    • 建议工作范围 :0 至 5.5 V
    • 最大电压 :5.5 V(来自建议运行条件表)
    • 绝对最大值 :6 V(在绝对最大额定值表中)

    谢谢、

    Hemanth.