This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1689:在 SMBus 控制和修改之前、TPS16890VMAR 默认 OVP/OCP 是什么?

Guru**** 2770865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609342/tps1689-what-s-tps16890vmar-default-ovp-ocp-before-smbus-control-and-modify

器件型号: TPS1689

尊敬的先生:  

   在 SMBus 控制和修改之前、TPS16890VMAR 的默认 OVP/OCP 是什么?

客户现在设置:

  1. OVP 18V  
  2. OCP 3A

“那有什么问题吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    它在数据表中。 OCP 由 RIMON 电阻设置。 您可以使用产品页面中的设计校准。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:  

    下述计算数据表。 根据原理图 Rimon=18.2K、 IOCP=3A

     Viref 是否低于该值?

    GIMON 无法从数据表中找到。 应该使用什么值?

    客户参考设计 GIMON 1/55000 ,是正确的吗?

    此外、请帮助检查 ILIM。  

    RILIM=6.65K、因此 ILIM 应该为 3A、正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 TI.com 中提供的设计计算器

    RILIM 设置为 ACS 阈值。 对于单个设备,这并不意味着,但保持它超过 110% Rimon,这意味着你可以保持在 4A 左右。

    谢谢  

    Amrit