This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:[BQ27Z746]是通过采样电流获得的值是瞬时值还是 1 秒内的平均值?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606326/bq27z746-bq27z746-is-the-value-obtained-from-the-sampling-current-an-instantaneous-value-or-an-average-value-over-1-second

器件型号: BQ27Z746

sluuca6-BQ27Z746-Standard-Data-Commands.pdf 文档中、如以下屏幕截图所示:此处的规格(每秒采样一次)-它是指 1 秒的平均值还是瞬时读数?
 
img_v3_02tu_a25673a7-8fb0-4b9f-9cfc-d99d54cfbcfg.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有任何更新、请立即回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们迫切需要答案。 请快速回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    这是一个平均值。

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 取平均值时间段 漏电流? 如下面的 UART 日志中所示、多次执行测试命令(通过 I2C 读取电流相关寄存器)来读取电池电流、有时会读取 5mA、有时会读取 7mA。 下面的波形是捕获的电池电流波形、平均值为 5mA。 为什么测试命令返回 7mA 读数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要紧急解决这个问题、并感谢你对此迅速提供支持。 谢谢!