Other Parts Discussed in Thread: LM25143
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号: LM25143
尊敬的 TI 团队:
我们注意到当 LM25143 输出电流小、纹波电压低、电流大、纹波电压高时、请查看我的图片:
小电流:纹波电压为 32mV
大电流:纹波电压为 196mV
您是否有建议避免纹波电压? 如果我们只更改配置、而不更改布局、则会更好。
如果您需要检查 SCH、请告诉我您的电子邮件地址。