This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:LM25143 输出纹波电压

Guru**** 2810865 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610068/lm25143-lm25143-output-ripple-voltage

零件号: LM25143

尊敬的 TI 团队:

我们注意到当 LM25143 输出电流小、纹波电压低、电流大、纹波电压高时、请查看我的图片:

小电流:纹波电压为 32mV

大电流:纹波电压为 196mV

您是否有建议避免纹波电压?  如果我们只更改配置、而不更改布局、则会更好。  

如果您需要检查 SCH、请告诉我您的电子邮件地址。

 

 

 

 

 

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky

    今天我们在印度度假。 我会回来的  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky

    您还能分享完成的 QuickStart 吗? 您可以通过 E2E 私人消息分享您的原理图。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare