This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:LMR50410Y5FQDBVRQ1 断续周期

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610089/lmr50410-lmr50410y5fqdbvrq1-hiccup-cycle

部件号: LMR50410

您好:

我尝试 使用 LMR50410Y5FQDBVRQ1 降压转换器来实现 PCB 设计、以输出稳定的电压。

原理图:

 

布局: image.png

image.png

 

我知道我选择的转换器具有固定的 5V VOUT、因此我拆焊了反馈分压器网络、并将 VOUT 直接连接到 FB 引脚。

由于我只有一个 3.3V LDO 和一个 WS2812 LED 连接到 5V 电源轨、因此我认为负载很轻、因此降压转换器会进入断续模式。

我添加了一个 75 Ω 虚拟负载电阻器来进行测试。 仍然没有成功。 我还尝试将 Cout 增加 10 μ F、这也没有取得 成功。

电流开关信号如下所示:

VOUT 甚至无法达到 5V:
 


有人能告诉我正确的方向吗、为什么会发生断续、VOUT 上没有 5V 电压?

提前感谢!  

此致、
Jonas

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已收到您的查询。 我会在明天之前回复你,因为这是一个在印度的公共假日。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pramamik:

    问题已解决。 我将 MCU 上的引脚短接。

    当达到 LDO 的压降电压时、电流会过大、降压转换器会重新启动。 感谢登记入住!

    最好的鸡肉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很好、它有效。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢