This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090-Q1:对来自 I2C 的 RAM 和闪存执行 CRC 校验

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609568/ucd9090-q1-perform-a-crc-check-of-the-ram-and-flash-from-i2c

器件型号: UCD9090-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCD9090

您好:

在嵌入式应用程序上、是否可以在器件的标称运行时对闪存和 RAM 执行 CRC 校验。

我在命令文档中没有看到任何允许执行该操作的命令、但我非常确定它们是否存在、因为 Fusion 工具可以执行该操作。

此致、

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    我们将与专家联系、并就此与您联系。

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    在器件初始化期间、器件通过根据数据闪存内容计算校验和来执行 CRC 校验、然后与存储在特定存储器位置中的 CRC 进行比较。 您可以使用 E2h/E3h 命令执行配置数据闪存的 CRC 检查、以读取数据闪存配置 并计算 CRC(请参阅《如何使用这些命令的 UCD90XX PMBus 命令参考   》和《UCD90XX 编程常见问题与解答》的第 3.3 节,以了解数据闪存地址)。 然后与存储在已知存储器地址位置的 CRC 进行比较。 对于 UCD9090 器件、校验和存储在地址 0x18CE0 上。

    此致

    Anne NGO