Other Parts Discussed in Thread: UCD9090
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCD9090-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCD9090
您好:
在嵌入式应用程序上、是否可以在器件的标称运行时对闪存和 RAM 执行 CRC 校验。
我在命令文档中没有看到任何允许执行该操作的命令、但我非常确定它们是否存在、因为 Fusion 工具可以执行该操作。
此致、
Cl é ment