This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:关于&&39;DSG FET Protections A'寄存器的注释

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609088/bq76952-about-the-note-on-the-dsg-fet-protections-a-register

器件型号: BQ76952

您好、  

在 TRM 中、“DSG FET 保护 A“的说明中有一条注释、我想对其进行一些澄清。

我们的 BMS 将 AFE 配置为启用 SCD、OCD1 和 CUV、从而使该寄存器设置为 0xA4。 由于该值既不是 0x80 也不是 0xE4、因此我是否应该预期 DSG FET 关断时间会出现注释中提到的延迟?

具体来说、即使 SCD 检测时间(即 Protections:SCD:Delay)配置为 15µs、我是否应该在 SCD 检测时 DSG FET 关闭时延迟长达 250ms?

如果对本说明中所述的行为作出任何澄清、将不胜感激。

谢谢您、

李景宰

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyungjae:

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。 关于 DSG FET Protections A 未设置为 0x80 或 0xE4、这是正确的。 更改了中的表  表 6-9. 事件的时序  我们的 TRM 可能会帮助了解所有事件的时间安排。

    此致、
    Alexis