This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565247:涉及 TPS565247 的现场故障

Guru**** 2811775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS565247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600200/tps565247-field-failures-involving-tps565247

器件型号: TPS565247

你(们)好
 
发出此请求的原因是、我们一直观察到在一个没有+5V 输出的电源中观察到多个现场故障。 该电压来自+8V、带有降压转换器符号 U1 (TPS565247)。 此电源在室外用于 CATV、观察发现在大多数故障情况下、U1 会发生热损坏、在某些情况下没有残留电源。 正常运行时出现故障 (IC 在 60°C 室外环境中的温度为 83°C) 一年内、我们尚未获得特定的故障发生时间、但该产品于 2024 年底推出、于 2025 年期间推出 RMA。 到目前为止、至少记录了 16 次失败。
 
如果需要进行分析、我们可以提供样片(失败且运行良好)。 此外、我们还可以发送 PCBA。  
 
有关更多详细信息、请参阅附件。
 
此致。
 
Eduardo
 
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    我检查了原理图、发现原理图中存在一些问题。

    移除 L3 电感器、并且不使用高电容器、这会降低瞬态性能并降低带宽。

    请进行这些更改、之后设备将正常工作。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能详细说明一下答案并进行解释吗?

    这对我们有很大帮助。

    提前感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    您能否分享布局文件、它将有助于调试问题的根本原因。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 感谢您的答复

    附件是受影响区域中布局的图片。

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    此致。

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    布局看起来不错、您能否请先确认从何处订购此器件。

    这看起来像是 EIPD、似乎器件收到过压、这会导致损坏。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manish

    希望您表现出色、感谢您的答复! 我们从 ARROW 订购了此器件;是否有需要考虑的事项?

    让我们浏览您的反馈意见、然后返回Slight smile

    此致。

    Eduardo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manish!
    我有一个问题从你的第一次反馈... 使用高电容... 您指的是什么电容器(标识符)?  

    此致。

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    如果使用大电容器、瞬态响应会变慢、有时会导致器件损坏。

    此外、您还可以从 TI.com 订购器件、然后使用。 有些供应商会销售 TI 副本器件。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manish

    感谢您的意见

    是否有任何其他建议、而不是更改电容器? 您是否可以与我们分享任何其他类型的指导来解决此问题?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    除了这些变化外、其余的事情还可以。

    此外,请做的线程解决。

    此致、

    Manish