This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM65645:LM65645 输入电容器要求

Guru**** 2767655 points

Other Parts Discussed in Thread: LM65645, LM65645EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610801/lm65645-lm65645-input-capacitor-requirements

器件型号: LM65645

您好、

 

我们在设计中使用 LM65645 来生成 5V @3A。 在 LM65645EVM 评估模块中、我们可以看到有 一个 100uf 63V 铝制电容器。 由于高度问题、我们无法将此器件包含在我们的设计中、因为此器件接触到外壳。 有没有任何 possibel 方式插入 100uf 帽?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    IC 并不严格要求使用 100 μ F 电解电容器。 它用于抑制输入端的任何潜在振铃。

    如果您使用的是输入滤波器、或者输入布线/线束较长、则可能需要使用该滤波器、因为可能会出现振铃、否则您只需使用陶瓷电容器。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    可以在数据表的第 48 页中找到。 有一些适用于 FSW 为 2200KHZ 和 400KHZ 的滤波器电路示例。  电路不包含任何电解电容器。 我们可以在设计中使用相同的滤波器电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何关于这方面的反馈吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该电路中、串联电阻器、R3 与其中一个陶瓷电容器一起用于抑制滤波器。 可以消除对电解电容器的需求。

    如果您的用例与数据表示例类似 (24V 至 5V)、则可以使用该滤波器。 如果需要,您也可以通过此应用手册来调整值: https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf

    此致、

    Niranjan