Other Parts Discussed in Thread: LM65645, LM65645EVM
器件型号: LM65645
您好、
我们在设计中使用 LM65645 来生成 5V @3A。 在 LM65645EVM 评估模块中、我们可以看到有 一个 100uf 63V 铝制电容器。 由于高度问题、我们无法将此器件包含在我们的设计中、因为此器件接触到外壳。 有没有任何 possibel 方式插入 100uf 帽?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM65645, LM65645EVM
器件型号: LM65645
您好、
我们在设计中使用 LM65645 来生成 5V @3A。 在 LM65645EVM 评估模块中、我们可以看到有 一个 100uf 63V 铝制电容器。 由于高度问题、我们无法将此器件包含在我们的设计中、因为此器件接触到外壳。 有没有任何 possibel 方式插入 100uf 帽?
在该电路中、串联电阻器、R3 与其中一个陶瓷电容器一起用于抑制滤波器。 可以消除对电解电容器的需求。
如果您的用例与数据表示例类似 (24V 至 5V)、则可以使用该滤波器。 如果需要,您也可以通过此应用手册来调整值: https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf
此致、
Niranjan