Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R15, TPSM365R1
器件型号: TPSM365R1
您好、
我想使用 TPSM365R1 或 TPSM365R15 进行 24V 至 16V 的电压转换。 数据表 (SNVSCI1A) 提供了的输出电压 16V 两者可兼得 绝对最大额定值 和 建议运行条件。 问题是、如果我使用 1%反馈电阻器 (150k、10k)、输出电压将最大 16.3V、未考虑反馈电压容差。 因此 Vout 可能会超出允许的最大额定值。
在这种情况下使用该器件是否保存?
非常感谢您的澄清。