This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R1:数据表中不清楚最大输出电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R15, TPSM365R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607102/tpsm365r1-maximum-output-voltage-unclear-from-datasheet

器件型号: TPSM365R1

您好、  

我想使用 TPSM365R1 或 TPSM365R15 进行 24V 至 16V 的电压转换。 数据表 (SNVSCI1A) 提供了的输出电压 16V 两者可兼得 绝对最大额定值 建议运行条件。 问题是、如果我使用 1%反馈电阻器 (150k、10k)、输出电压将最大 16.3V、未考虑反馈电压容差。 因此 Vout 可能会超出允许的最大额定值。

在这种情况下使用该器件是否保存?

非常感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tino:  

    我认为这应该是安全的。 让我与我的团队讨论一下、明天或在星期一上与您联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    非常感谢您提供的信息。 因此、数据表中的参数“绝对最大额定值“不正确? 通常、为了进行内部审查、我们必须检查所有参数是否在数据表规格范围内。 这在这种情况下是不可能的。 您能告诉我“实际“绝对最大额定值吗?

    此致、

    Tino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tino:  

    是的、正确。 如果您调整电阻器 150kΩ 和 10kΩ 的大小、它应该会像数据表中所说的那样提供 16V 输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您发送编修。 我同意、按照标称电阻值、我将得到 16V 的标称输出电压。

    但是、如果我考虑电阻器的容差(此处为 1%)以及 TPSM365R1 的 VREF 的容差、则可以得到的最大可能值为 16.466V。

    但是、数据表中 VOUT 至 GND 的绝对最大额定值定义为 16V、因此不允许 16.466V 的输出电压。

    我们应该如何处理这种不一致之处?

    此致、

    Tino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tino:  

    我想您可能需要使用不同的器件。 查看数据表后、我认为该器件仅达到 15V 输出电压会更安全、因此 16V 不会很好。