This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:LM74502 的延迟使能

Guru**** 2770995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610948/lm74502-delay-enable-for-the-lm74502

器件型号: LM74502

尊敬的团队:

我使用 www.ti.com/.../slvaea3.pdf 中描述的技术连接了 LM74502 作为负载开关、并使用 RC 电路设置 EN 引脚、以实现延迟使能

但当我测量输出电压时、连接 VIN 后即可立即获得。 同时、EN 引脚电压仍在上升至低于 EN 阈值。 我记得数据表 EN/UVLO 引脚在导通模式下为高电平、在关断模式下为低电平、对吗?

ScreenShot_2026-01-27_213716_149.png

scope_78.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WeiWei:

    请探测以下信号。

    GATE、VIN、VOUT、EN

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    我得到了示波器屏幕截图标签错误、VBAT 确实是 VOUT。 我必须要做的是,明天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    下面是探测结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weiwei:

    看起来器件已损坏。 请更改并重新测试。

    此外、我看到 10meg 的 R20 非常大。 我们建议将其保持在 10k 以下。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪。

    我换了一个新器件、但仍然表现得与原来完全一样。

    另外、您在这里看到的尖峰步骤似乎是因为我当时热插拔了电源、以模拟我要使用的确切应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WeiWei:

    您是在 VBAT 侧还是主电源路径侧上电?

    我看到 EN 为低电平、栅源电压为零伏、这是正确的行为。

    (当 EN 为低电平时、GATE 理想遵循 SRC)。  

    VBAT 到主电源路径是否有路径? 可能是布局问题?

    此致、

    Shiven Dhir