This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:异常灌电流

Guru**** 2812265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605374/tps63060-abnormal-current-sinking

器件型号: TPS63060

尊敬的 TI 团队:

在过去的几个月中、我们一直在调查在使用您的产品上发现的问题 TPS63060 频率。 我们确定的问题如下。

在一些 PCB(我们将其称为“损坏“)上、我们测得的输入电流消耗约为 8mA 考虑到我们的设计预期、这是异常的。
在其他 PCB(称为“良好“)上、测量出的电流消耗为 以下 1mA 这与我们的设计是一致的。

Corrente_Switching_difettoso.jpeg

Corrente_Switching_funzionante.jpeg

这些测量是在隔离所有电路后进行的  负反馈电压 。 因此、测量的电流仅由消耗  TPS63060

为清楚起见、我们附上了开关部分的原理图。

Switching_manipolatore.png

我们添加了一个 10 pF 电容器 如典型应用原理图中所示、用于过滤省电模式操作并提高效率。

相抵消 L2 已移除 以便断开并完全隔离下游电路。

特别是、我们观察到所有出现此问题的 PCB 都标有标记的器件 QUJ TI 1CK A7JL 而所有正常工作的 PCB 都标有设备 QUJ TI 9BF S23P

Switching_difettoso.jpg

Switching_funzionante.jpg

为了进一步确认问题与器件本身有关、我们从“正常“ PCB 上拆焊了 TPS63060、然后在“损坏的“PCB 上更换了器件。 进行此更换后、先前“损坏“的 PCB 表现得像“正常“ PCB。 这证实了该问题直接归因于 TPS63060 器件。  

比我们的应用更高 电池供电 因此电流消耗至关重要。 发生此问题时、客户无法实现所需的电池寿命。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuseppe:

    感谢您联系我们。 似乎不是应用程序问题。 您可以提交 FA 吗?

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、
    感谢您的答复。

    您能解释一下“这不是一个应用问题“的意思吗?

    如何打开 故障分析 (FA) 申请?
    此外、我想澄清的是、这是一个问题 已经在 PCB 测试期间更新 也无法到达现场。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuseppe:

    您能解释一下“这不是应用程序问题“是什么意思吗?

    我在原理图中没有看到明显的设计错误、因此我认为这不是应用问题。 您能否向我发送布局文件以供进一步检查?

    对于“损坏的电路板“、故障是在首次上电时发生、还是可以正常工作一段时间后突然发生故障?

    如何打开 故障分析 (FA) 申请?

    有任何疑问吗? 您可以联系 FAE 以获取该申请。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mulin!

    感谢你的帮助。

    [报价 userid=“563865" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605374/tps63060-abnormal-current-sinking/6189673

    我在原理图中没有看到明显的设计错误、因此我认为这不是应用问题。 您能否向我发送布局文件以供进一步检查?

    对于“损坏的电路板“、故障是在首次上电时发生、还是可以正常工作一段时间后突然发生故障?

    [/报价]

    接下来的几天、我将与大家分享布局部分、以便进一步分析。  请注意、PCB 测试期间首次上电时、电路板损坏问题已经发生。

    您有 FAE 吗? 您可以联系 FAE 以获取申请。

    是的、我们确实提供了 FAE 支持。 在接下来的几天内、我们将联系 FAE 团队以继续处理故障分析申请。

    此致

    Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuseppe:

    我将等待布局、然后为您提供反馈。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、
    这是布局部分  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuseppe:

    与 EVM 建议的布局相比、我不确定是否添加了足够的 GND 过孔来确保与 Vin 和 Vout 环路良好连接。

    由于 Vin 网络中只有一个 1uF 电容器、您能否检查 Vin 波形以确定它是否稳定?

    现在是否有任何 FA 分析?

    此致、

    木林