This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:关于 LED 背光驱动器产品

Guru**** 2769405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196, LP8556, TPS92380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611760/tps61196-regarding-led-backlight-driver-products

器件型号: TPS61196
主题: LP8556TPS92380 中讨论的其他器件

您好的团队、

我的客户正在考虑使用 TI 的 LED 背光驱动器产品来满足其应用需求、这些产品将用于监控设备。 它们有多种型号、规格在以下范围内。

当前使用的设备: BD9465MUV-ME2 (ROHM)

目标条件:适用于大约 10 英寸到大约 40 英寸的 LCD 面板背光。

  • 输入电源电压: 12V 至 48V

  • 升压输出电压: 30V 至 150V

  • LED 输出电流: 30 至 150mA

  • LED 通道数量: 4 至 8 通道

  • 调光: 支持 DC + PWM 调光

由于似乎没有任何一个 TI 器件能够满足所有这些要求、我们根据具体型号提出了不同的 TI 器件。

在这一阶段、我们提出了建议 TPS61196、LP8556 和 TPS92380/1 、我们目前正在评估客户反馈。 我们是否应该考虑任何其他推荐的 TI 器件?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kyohei、

    不确定是否可以重新配置 LED 序列以通过更多通道降低输出电压? 或者请联系 young-zhao@ti.com、 了解更多备份部件