Other Parts Discussed in Thread: TPS61196, LP8556, TPS92380
器件型号: TPS61196
主题: LP8556、 TPS92380 中讨论的其他器件
您好的团队、
我的客户正在考虑使用 TI 的 LED 背光驱动器产品来满足其应用需求、这些产品将用于监控设备。 它们有多种型号、规格在以下范围内。
当前使用的设备: BD9465MUV-ME2 (ROHM)
目标条件:适用于大约 10 英寸到大约 40 英寸的 LCD 面板背光。
-
输入电源电压: 12V 至 48V
-
升压输出电压: 30V 至 150V
-
LED 输出电流: 30 至 150mA
-
LED 通道数量: 4 至 8 通道
-
调光: 支持 DC + PWM 调光
由于似乎没有任何一个 TI 器件能够满足所有这些要求、我们根据具体型号提出了不同的 TI 器件。
在这一阶段、我们提出了建议 TPS61196、LP8556 和 TPS92380/1 、我们目前正在评估客户反馈。 我们是否应该考虑任何其他推荐的 TI 器件?
此致、
Kyohei