This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:LM66100 电池反向保护 — 电池反接时发生故障!??

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606678/lm66100-lm66100-reverse-battery-protection---failed-when-battery-was-reversed

部件号: LM66100

我曾尝试使用 LM66100(具有输入极性保护功能的低 IQ 理想二极管)来提供电池反向保护、但当我反接连接时、会出现烟雾、现在极性正确((VOUT 为零)时、器件不再工作。

我正在尝试使用双向电流实现电池反向保护、因此可以通过 USB ...

image.png

 

数据表甚至显示了一个输入具有反向极性的图...

 

image.png

 

我首先如下图所示以正确的极性对其进行了测试、并检查 VOUT = VIN...

 

image.png

 

然后、我交换了 VIN 和 GND(CE 保持连接到电池负极)、如下图所示...

image.png

 

我一看见烟,就立刻把它脱掉。

在这两个测试中、VOUT 都悬空。

所以我不明白为什么当我改变电池极性时设备会出现故障,或者我是否误解了一些东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    请再次尝试在 IC 的接地路径中使用 1k 电阻器进行测试。

    展示了一个示例。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题似乎出在 CE 引脚上、而且事实上我在电池负极和电量监测计 IC (MAX17048) 之间进行了 GND 连接。 这如下图所示、当我反转极性时发生了故障...

    下面是修复,现在使用一个新的设备(虽然电池充电似乎不起作用)...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    通过电池充电、您是否意味着反向电流不流动?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Shiven  

    正确的是、电流需要从  LM66100 VOUT  流向 VIN、以便在连接 USB-C 后为电池充电、如下图所示。

    我认为 LM66100 可以做到这一点(以及电池的反极性保护)是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、会有反向电流流动、但只有在器件处于通电状态时才会发生这种情况。

    如果器件关断、无论 CE/配置如何、反向电流都会被阻断。

    此致、

    Shiven Dhir