This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751D 不会切换到 PPHV

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606663/tps25751-tps25751d-doesnt-switch-to-pphv

器件型号: TPS25751

您好、

我有一个由 12V 供电的电路板、带有 USB 集线器和 TPS25751D PD 控制器、该控制器应充当一种扩展坞来为平板电脑充电、而平板电脑是连接到电路板的其他 USB 设备的主机。

PD 控制器配置为仅提供 5V/3A (PDO1) 和 12V/2A (PDO2) 电源。

连接平板电脑后、平板电脑请求 PDO2、但 VBUS 不切换到 PPHV/12V、大约 300ms 后会启动硬复位。

 

是否知道此设置中有什么问题?

 

I2C EEPROM 包含由以下配置生成的二进制文件: config.json.txt 

 

提前感谢!

grafik.png

grafik.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ermin:

    当 TPS25751 与受电器件协商 12V 合约时、TPS25751 PPHV 引脚上是否存在 12V 电压? 开启时、12V 电压轨的测量值是多少(即 11.5V、12.25V 等)?  

    您是否还可以读回 PD 状态寄存器 0x40 并查看硬复位详细信息报告?  

    另一个要检查的 INT  无法提供错误[46]、可在  I2Ct_IRQ 的寄存器 0x16 中断屏蔽中启用该功能 、如下所示:  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:
    感谢您的快速答复。

    电压直接连接到 12V 输入、其值为 12.3V。 我还使用实验室 PSU 为电路板供电。 12V 电压轨 (~80mA) 上没有其他耗电元件。 即使在负载条件 (5V、2A) 下、也没有压降 (< 0.1V)。

    出于某种原因、我实现了为平板电脑充电、但失去了与电路板的 USB 2.0 连接。 我尝试确定根本原因、最终在重新建立 USB 连接时无法为平板电脑充电。

    PD 状态显示 DH((Source_Send 能力)和 FH (UnableToSource):

    状态 (0x1A) n=5
    0x3F 0x0 0x20 0x0 0x0
    PD_STATUS (0x40) n=4
    0x60 0x0 0xD 0x0
    POWER_PATH_STATUS (0x26) n=5
    0x80 0x0 0x0 0x0 0x0 0x40

    状态 (0x1A) n=5
    0x7f 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
    PD_STATUS (0x40) n=4
    0x60 0x0 0xF 0x0
    POWER_PATH_STATUS (0x26) n=5
    0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x40

    此致、Ermin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 林瑞杰、 

    您是否有任何其他想法如何解决此设计问题? 您是否需要进一步的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ermin:  

    对延迟的回复表示歉意。  

    我正在努力使用 TPS25751EVM 和外部 PSU 为 12V 电源轨复制终端上的行为。 您是否可以提供 PD JSON 文件、以便我可以使用最相似的设置与您的设置进行比较?  

    谢谢。此致

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond 和 Ermin:

    您对此问题有任何结果吗、我也有同样的问题。 我将 PPHV 设置为 9V、将 PP5V 设置为 5V、我无法获得 9V/3A 的工作。 在这个阶段,我甚至不能得到 5V3A 工作稳定.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我现在不再遇到此问题、已连接工作配置(5V/3A 和 12V/3A 电源)。

    但是、我发现了设计中的一些问题:

    • 由直流/直流供电、而不是由集成 LDO 供电。 如果我在电路板电源(例如 12V)之前连接 USB-C、则 TPS25751 无法从 EEPROM 读取。
    • VBUS 和 PPHV 上缺少电容(添加这些电容并没有解决问题)
    • 怀疑 USB-C PD 接收端存在故障(Microsoft Surface Go 2 请求 12V、现在它也获得 12V 电压,但在此之后不久会启动软复位)。 我假设平板电脑至少需要 15V 的电压。 另一款平板电脑 (HP Elite X2) 工作正常!
    • 为了进一步改进设计、我将更改为 24V 电路板电源、并同时启用 9V、15V 和 20V 的功率分布。

     林瑞杰:感谢您的支持。 我将进一步深入探讨导致该问题的原因、并随时向您发布相关信息。

     e2e.ti.com/.../6663.config.json.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ermin:  

    我将保持该线程打开并监视是否有新的更新。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简短更新:

    在上述线程中上传设置后、我无法再重现问题。 最初我使用仅具有 5V 电压的 TPS25751D 配置并随后配置了 12V PDO、这可能导致开关根本未配置。

    但是、将正确的配置正确加载到 EEPROM(由 LDO_3V3 供电)后、会有适当的受电方 支持 12V 电压、工作正常。 仅提供 5 和 12V 是一个坏主意,由于缺乏支持的受电方(大多数手机和移动电源需要 9V ,平板电脑需要 15V+)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ermin:  

    很高兴您能解决您的问题!  

    但是、将正确的配置正确加载到 EEPROM(由 LDO_3V3 提供)后、有一个适当的受电方(实际上!) 支持 12V 电压、工作正常。 提供只有 5 和 12V 是一个坏主意,由于缺乏支持的受电方(大多数手机和移动电源需要 9V ,平板电脑需要 15V+).[/报价]

    根据 USB-EVM PD 规范、对于供电、要求所有必需电压处于支持范围之内。 例如、如果供电方可以提供高达 20V 的电压、则还需要包含 5V、9V 和 15V PDO 功能、以确保互操作性。  

    如果您有任何其他问题、请创建新主题! 我将继续、关闭该主题。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin