This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88:需要专家审查原理图

Guru**** 2810605 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611093/tps7a88-need-expert-review-of-schematics

器件型号: TPS7A88

您好:

随附了基于 TPS7A88 的原理图。 您能查看一下原理图并告诉我您的意见吗?

该设计是从 5V 电源生成 3.3V 电压。 它位于 5V VRD 的下游、在 5V VRD 生成电源正常状态时启用。

谢谢、

Lik

tps7a88_schematic.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lik、

    我看不到原理图有任何明显的问题。 我唯一担心的是热性能、因为我没有看到任何地方的负载电流规格。 您是否能够提供应该的环境温度以及最大负载电流? 另外需要注意的是、您可以将 NR/SS 接地、而不是使用 C122、因为在本设计中您不使用 LDO1。

    此致、

    亚丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大负载电流为 170mA (3.3V +/- 5%)。

    由于该器件位于几个元件后面、因此我认为环境温度将为 40°C。最坏情况。

    谢谢、

    Lik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、在 170mA 上、您只应查看 10°C 相对于环境温度的升高情况、该升高远低于 125°C 最大建议结温。

    此致、

    亚丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    案例可以关闭。