This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610 赢得't Finish init 序列。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611209/bq28z610-bq28z610-won-t-finish-init-sequence

器件型号: BQ28Z610
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

大家好、E2E 专家:

我将 BQ28Z610 与 2S1P Amprius SA08 电芯配合使用。
通过使用 bqStudio、我意识到 INIT 位永远不会被清除。 此外、使用 bq28z610 评估板时也遇到了同样的问题。

几个问题:

1) 如何使 bq28z610 成功完成初始化序列?
2) 是否需要执行学习循环? 如果是、是否可以跳过它(仅用于简单的测试)? 我在 AFE 数据表上读到 Impedance Track 技术不是必需的周期、但我还在 TI 论坛上找到了一个文档和人们、讨论了 bq28z610 的学习周期。 这让我感到困惑。
3) 连接电池后、AFE 需要多少时间才能立即完成初始化序列?
4) 是否可以在没有学习周期的情况下完成初始化?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    看起来像重复的问题、我在上一个主题中回答了这些问题。

    此致、

    Diego