Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO
器件型号: BQ28Z610
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
大家好、E2E 专家:
我将 BQ28Z610 与 2S1P Amprius SA08 电芯配合使用。
通过使用 bqStudio、我意识到 INIT 位永远不会被清除。 此外、使用 bq28z610 评估板时也遇到了同样的问题。
几个问题:
1) 如何使 bq28z610 成功完成初始化序列?
2) 是否需要执行学习循环? 如果是、是否可以跳过它(仅用于简单的测试)? 我在 AFE 数据表上读到 Impedance Track 技术不是必需的周期、但我还在 TI 论坛上找到了一个文档和人们、讨论了 bq28z610 的学习周期。 这让我感到困惑。
3) 连接电池后、AFE 需要多少时间才能立即完成初始化序列?
4) 是否可以在没有学习周期的情况下完成初始化?
此致、
公务员制度委员会