This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:TPS62A01DRLR 在即时负载连接到电池输入电源的情况下、PG 引脚会变为低电平

Guru**** 2770105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612229/tps62a01-tps62a01drlr-pg-pin-goes-low-under-instant-load-connected-to-input-supply-of-a-battery

器件型号: TPS62A01

您好:  

我们有降压转换器 TPS62A01DRLR 由 1 节 3.7V 级别的锂离子电池供电、而 PG 通过内部 40k 上拉电阻器连接到 STM MCU RESET 引脚。 另一个负载直接连接到电池电源、消耗 2.6A 电流可达 600uS、输入电压降至 3.2V、即使输入电压高于限制、降压转换器 PG 引脚也会变为低电平。 我能否获得有关此问题的支持? 分享原理图和示波器图。 示波器图是电感器电流、即 750mA 峰值。  

提前感谢 BUCK question.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ogun、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    FB 分压器设计为将 VDD 设置为 3.457V。 当输入电压降至大约 3.5V 以下时、 TPS62A01 进入 100%占空比运行、无法进一步保持所需的输出电压。 相反、输出电压跟随输入电压并有一些额外的压降。 当 VOUT 低于典型 PG 阈值 93.5%(此设置中大约为 3.3V)时、PG 设置为低电平。 因此、当 VIN=3.2V 时、PG 变为低电平是正常的。

    如果 VDD <3.2V 仍然可以运行 MCU、则您可以构建一个单独的复位信号逻辑、独立于 TPS62A01 的 PG。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记提到、或者您可以更改 FB 分压器来设置更低的 VDD(如果 MCU 可接受)。 例如、当 VDD 设置为 3V 时、有可能出现 PG 不会因 3.2V 的 VIN 而变为低电平的情况。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的回复。 这样做会将输出降低到 3.3V

    此致、

    Ogun