This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740 问题。

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611641/ucc28740-ucc28740-issue

部件号: UCC28740

尊敬的

问题描述:U1 VDD 从 7.6V 循环至 21V、输出无法稳定、输出峰值仅为 21V、无法达到 24Vdc、因此 431,817 和 FB 无法正常工作。 VCS 波形供参考。

输入:90~132V 交流

输出:24V/1.4A。

TX:N1:N2:N3 =60:14:10、N1=280uH、内核:EE20/10/6、3C90

如果可能、我可以通过电子邮件进行海外讨论 、谢谢!

1.png

11.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     选择 IOCC、o/p 过压、Vocc 是什么?

    您能否提供辅助绕组和 VS 引脚电压波形?

    什么是变压器的漏电感?

    因此 431,817 和 FB 不起作用。 ----- 这是什么意思?

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    空载、漏电感 9.6uH

    非 24V、高于 431 无法工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EE20 内核应该是两个小的、不适合 24V/1.4A、我想我会尝试更改 TX

    TX:N1:N2:N3 =60:14:10、N1=280uH、内核:EE20/10/6、3C90----- 24/1.4A

    最终目的  

    TX:N1:N2:N3 =100:32:22、N1=1000uH、内核:EE20/10/6、3C90  ----- 24V/0.7A

    你还会建议我这样做吗? 由于该电路是我电路板的一部分、因此在控制板上使用。 0.7A 应该足以为电路板供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    IOCC 和过压保护设置为什么?

    测试的输入电压 (AC) 是多少? 控制器开始切换时的最低输入电压 (AC) 设置为?

    当 VDD 进入复位模式时、您能否提供 VS 引脚、辅助绕组和 CS 引脚的波形?

    SGND 和 PGND 是通过 0 欧姆电阻连接还是短接?

    此处、VDD 在 7.1V 和 35V 之间循环。 之前提到的该电压介于 7.5V 至 21V 之间。

    空载运行期间连接的电阻器值是多少?

    我会检查并告诉您。 请提供所提问题的信息。

    此致

    Rohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 IOCC 和过压保护设置为?-----答案:最初 IOCC=1.5A、过压保护设置为 30V。

    测试的输入电压 (AC) 是多少? --答案: 85~132V,我们使用 120Vac 进行测试,本产品仅用于北美地区。

    控制器开始切换时的最低输入电压 (AC) 设置为? “答案:是 80Vac 吗?  我不确定,你可以提议。

    当 VDD 进入复位模式时、您能提供 VS 引脚、辅助绕组和 CS 引脚的波形吗?-----答案:我会尝试使用它们。

    SGND 和 PGND 是通过 0 欧姆电阻连接还是短路?--答案:没有分开。 但它们连接在大容量电容器上。

    此处、VDD 在 7.1V 和 35V 之间循环。 之前提到的是在 7.5V 到 21V 之间。对不起、我的错误应该是在 7.1V 和 35V 之间。

    在空载运行过程中连接的电阻值是什么?--无电阻作为负载,只连接到直流/直流降压转换器,我已经确认 o/p 中没有任何短路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

         CS/CS、CH2=VS、VDD、CH4=VAUX CH1=

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、当 VS 转到 4.6V 时、它会触发 OVP 保护。 我不明白、VDD 已经上升到 35V、VS 也上升到 4.6V、输出仍下降到 20V 左右、低于预期。 可以看到 N2 为 14 匝、N3 只有 10 匝。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Vcs 也达到 Vcst (max) 的限值。

    辅助绕组和辅助绕组之间的漏电感是多少?  

    此致

    Rohan