Other Parts Discussed in Thread: TPS562201, TPS562208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS562201
主题: TPS562208 中讨论的其他器件
我正在使用 TPS562201/TPS562208 稳压器进行设计。 我在数据表中看到、EN 引脚的绝对最大电压为 19 伏、建议最大电压为 17 伏、与 Vin 引脚相同。
我的问题是 EN 引脚是否被钳位到 Vin? 否则、只要 EN 电压低于 17 伏、是否允许其电压高于 Vin?
感谢你的帮助。
Zane