This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:TPS562201 -- EN 引脚是否被钳制到 Vin?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562201, TPS562208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612054/tps562201-tps562201----is-en-pin-clamped-to-vin

器件型号: TPS562201
主题: TPS562208 中讨论的其他器件

我正在使用 TPS562201/TPS562208 稳压器进行设计。  我在数据表中看到、EN 引脚的绝对最大电压为 19 伏、建议最大电压为 17 伏、与 Vin 引脚相同。

我的问题是 EN 引脚是否被钳位到 Vin? 否则、只要 EN 电压低于 17 伏、是否允许其电压高于 Vin?

感谢你的帮助。

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:  

    我们正在研究这一点、并将很快作出反应。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    感谢您选择我们的 TI 器件。  

    绝对最大额定值定义了器件安全工作的电压。 在数据表中、不是说 EN 引脚将被输入电压钳制、而在数据表中、它仅定义每个引脚的最大工作条件。

    无论输入电压如何、您都可以提供 EN 引脚电压至 17V。

    此外,请做的线程解决

    此致、

    Manish