This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:过流波形捕获

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610806/tps61178-over-current-waveform-capture

器件型号: TPS61178

尊敬的 TI:

从数据表中可以看出、TPS611781 使用的是 OCP 峰值电流检测功能。 但是、我找不到相应的波形图示。 您能否 IL 在触发 VOUT 时提供参考波形 (OCP/SW/OCP)? 我想确保正确捕获 OCP 行为。 谢谢你。

image.png

 

B/R、GAO

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GAO:

    今天我将进行本次测试、感谢您的耐心等待。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GAO:

    请参阅以下输出短路波形。

    VOUT_P 是 P-MOS 之前的电压。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    关于红框、我注意到 SW 占空比正在缩小。 这是因为 IC 已进入“逐脉冲“电流限制状态吗? 另外、对于逐渐电流斜升测试(而不是短路)、我应该在哪里放置光标来准确地捕获 OCP 触发点? 我是否应该关注 VOUT 开始下降时的$I_L$峰值? 谢谢

    BR、GAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GAO:

    随着输出下降、占空比不断增加。

    在两种情况下会触发保护:

    电流达到 20A、输出降至正常值的 30%。

    您可以选择其中一个作为光标来捕获 OCP 点。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    我注意到、标记在 30%输出的电流似乎不合理、与 R LIMIT 设置不一致。 我的实验室发现测得的 OCP 与 RLIMIT 理论值之间存在显著差异。 我怀疑我们没有捕捉到正确的点。 如果我们根据这个 30%的输出点进行判断、则测试将导致失败。  或者、您能建议如何执行此测试吗? 谢谢

    B/R、GAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GAO:  

    短路保护电流限制通常为 20A、与 RLIM 设置无关。

    无论满足哪一个条件、都会触发保护。

    在 我的测试波形中、当输出降至正常值的 30%(约 5V,有一些变化)时、P-MOS 会关断。

    我认为可以触发 30%的输出点。

    我不清楚您的意思是“测试结果失败“。

    在您的波形中、器件似乎没有关断、因为它没有停止开关。

    您的 OCP 是否指电流限制?

    结果表明、峰值电流限制为 12A、这可能是 Rlimit 的某种变化。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    很抱歉误解。 我的目标是确认如何准确测量 RLIMIT 定义的 ILIMIT}$阈值。 我们的实验需要检查硬件实现是否与原理图匹配。 因此、我需要知道如何正确捕获过流跳闸点、而不是短路事件。

    BR/GAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GAO:

    感谢您的解释。  

    我们缓慢增加负载、直到输出电压降至典型值的 90%、以确保触发电流限制。

    那么测得的峰值电流就是 ILIMIT。

    您的波形可以 进行 ILMIT 测试。  

    根据 您的波形、该值约为 12.5A。

    该值似乎比设定值高得多、您是否将其视为失败?

    原因是电流比较器中存在斜率补偿。

    当占空比降低时、这会导致电流限制增加。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    您能否帮助将  I_{LIMIT 设置 为 14A (VIN=5V/VIN=11.3V VOUT) 并提供我们的目标的参考波形? 我们想以此为指导进行测量。 谢谢你

    B/R、GAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不建议在电流限制大于 10A 的情况下使用器件、器件可能会损坏。

    我将其设置为 10A、如果需要、看看电压条件下的电流是否达到 14A。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus

    我认为这是一个很好的建议。 我们使用 10A 作为参考模板。 谢谢你

    B/R、

    Gao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GAO:

    我已经设置了 Rlim 与 75k。

    请查看电流限制的波形。

     

    测得的峰值电流为 9.87A。 遗憾的是、该值远于 14A。

    我认为您可以类似地测量电流限制。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    谢谢你的支持,我已经澄清了一切.

    B/R、

    Gao