Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的 TI 专家:
我的客户使用 LM5148-Q1 制作了原理图、 您能回顾一下吗?

还有一个问题:
我的客户将 R228 设置为 41.2K 以启用 DRSS。
如果我想在不更改 R528 的值的情况下禁用 DRSS、可以将 R531 更改为 0 欧姆吗?
请检查此问题。 谢谢。
此致、
追逐