This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:请查看 LM5148-Q1 的原理图

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611843/lm5148-q1-please-review-the-schematic-of-lm5148-q1

器件型号:LM5148-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 LM5148-Q1 制作了原理图、 您能回顾一下吗?

image.png

还有一个问题:

我的客户将 R228 设置为 41.2K 以启用 DRSS。

如果我想在不更改 R528 的值的情况下禁用 DRSS、可以将 R531 更改为 0 欧姆吗?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    您能给我们发送一个完整的快速入门计算器、以便我们了解规格、功率损耗、补偿等

    要禁用 DRSS、请移除连接到 VCC 的 RT 电阻器、并将电阻器安装到 AGND。

    此致、

    Tim