This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65950:VBACKUP 电压

Guru**** 2810875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611513/tps65950-vbackup-voltage

器件型号: TPS65950

您好、

我很好奇、我可以具有多少实际电压VBACKUP、并确保 RTC 在下电上电期间保持激活状态。  乍一看、我以为是 1.8V。 然后我注意到的阈值 VBNPR 仅使用 VBACKUP 时、实际电压范围为 1.6V 到 2.0V。  这是否意味着我的 VBACKUP 需要最低 2.0 伏的电压、以确保它在下电上电期间保持 RTC?  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (您好 Brandon、  

    请注意、TPS65950 是一款较旧的旧器件、因此支持可能有限。  

    最小备用电池电压为 1.8V、当备用电池电压大于 1.8V 时、备用 域 (RTC) 将通电:

    此 VBNPR 描述了可检测到电池不存在的测量值、
    但 备份源的状态不会标记到器件中的任何位置、并且不会停止 RTC 操作。

    如“建议运行条件“中所述、备用电池的典型建议工作电压为 3.2V。
    但 1.8V 是足以为 RTC 供电的最小电压。

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有很多器件在下电上电后似乎会丢失 RTC(日期)、当我在 VBACKUP 上的电压大约为 1.9VDC 时、但在高于 2 时工作。  此器件是否有缺陷?

    那么、什么是电池不存在阈值 VBNPR?  当 VBAT < 2.1 时会看到的、   
    我 知道必须是 VBACKUP > VBNPR。  根据技术手册、VBNPR 阈值可以是 1.6-2.0 之间的任何值。  是否有人可以确认 VBACKUP 必须高达 2+Vdc 才能保证备份状态?
       

    在技术参考手册:系统说明中、它显示 VBACKUP > VBNPR 处于备份状态。 当您看到 VBNPR 的阈值时、它确实显示为 1.8 典型值、但低于



    然后、当您查看 VBNPR 时、显示它可以是 1.6-2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、  

    为混乱而道歉。  

    正确、VBACKUP 需要高于 VBNPR。  
    表 5-20 显示、VBNPR 可以是 1.6V 至 2.0V 之间的任何值、这是一个测量值、可能因器件而异。
    可在 1.9V、2.0V 以下触发

    VBACKUP 应高于 2.0V、才能保证备用状态。  

    希望这有助于澄清问题。  

    此致、
    Sarah