This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:当所需电流较高时、BQ25185 停止从电池供电。

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610458/bq25185-bq25185-stops-delivering-power-from-the-battery-when-the-required-current-is-high

器件型号: BQ25185

您好、

Im 使用 BQ25185 控制器设计太阳能供电型电池充电器。
充电器连接到监测数据并通过其发送数据的设备。 4G 连接。

我的问题是、当我将外部 12V 0.10A 电源连接到 IN(引脚 10)并将锂离子 3.6V 电池连接到 BAT(引脚 2)时、一切都按预期工作、 它从 PSU 供电、当我断开 PSU 时、它会从电池获取电源。 但当我尝试启动调制解调器时、它消耗的功率超过 PSU 提供的功率、因此它会根据需要从电池中获取。 但由于调制解调器启动需要一些时间、大约 7 秒后、它会断开电池连接、仅从 PSU 获取电源、但由于它无法提供足够的电力、它卡在开机循环中。 下图显示了断开电池连接后 SYS(引脚 1)上的电压。  

PSU 提供 12V 0.00A 电流、每秒一次、它会快速进入电流限制、然后返回 0.00A。 这与在 SYS 上测量的输出相适应。


下面是电池充电器示意图。

image.png

如何解决此问题、以便在无法从中获取电时始终从电池获取电力?
Batteri im 使用的是来自 Saft 的 MP176065 XTD ,因此它可以提供足够的功率。  



此致、

Klaus Hammer
Selektro A/S.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klaus:

    感谢您的联系。 系统负载和调制解调器的浪涌电流可能会触发 BATOCP 并将电池与负载断开。

    您是否能够在启动期间捕获 SYS 负载电流? 如果问题出在浪涌电流、解决方案是实现某种形式的软启动。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    以下是使用电流探头从电池和直流 PSU 在电源上进行的功率测量。
    图片 1-4 捕获从我发送命令启动调制解调器,直到它进入行程.
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klaus:

    感谢您分享这些捕获内容。

    在捕获 1 中、直流 PSU 是否已断开? 通道 4 是 电池电流吗?

    如果可能、您能否在捕获 3 中以较小的水平刻度重新捕获 VSYS 降至 0V 的时刻?  您还能为 VBAT 添加另一个通道吗?

    在 VSYS 下降的那一刻、似乎存在一个大的电流尖峰。 问题似乎可能是 BATOCP 跳闸或 VBAT 降至其欠压阈值以下。

    您还可以分享 PCB 布局吗?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    这是较低水平标度的启动序列的几张图片。
    BAT 是电池的电压
    PSU 是所连 AC/DC PSU 的电压
    SYS 是 BQ25185 的输出电压
    I_IN 是流入系统的电流(电流探头同时通过 PSU 和 BAT 输入信号连接)

    从我可以看出、与在其余启动期间出现的电流尖峰相比、当 VSYS 发生故障时、似乎没有大的电流尖峰。

    e2e.ti.com/.../24441-Acowa-Solcelle_2D00_Bottom-Copper_5F00_Cu.pdfe2e.ti.com/.../24441-Acowa-Solcelle_2D00_Top-Copper_5F00_Cu.pdf

    我已连接 PCB 的铜层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klaus:

    感谢您捕获这些波形并共享 PCB 布局。

    该问题可能是由于 PCB 上 BAT 迹线上的 IR 压降、BQ25185 BAT 引脚上的电压降至电池欠压锁定阈值 (3V) 以下。

    当电池放电且负载电流足够高时、BAT 引脚上的电压 可能会降至 BUVLO 阈值以下、触发 电池欠压锁定并将电池与系统负载断开。

    要确认这一点、 您可以 将一根导线焊接到 BAT 电容器 (C3) 上、并将示波器探头连接到此导线和 GND、以捕获非常靠近 BAT 引脚的 VBAT。 您还可以 在使用充满电的电池时测试此行为是否发生。

    我建议在布局中增加 BAT、IN 和 SYS 布线的宽度。  布线越大、沿它们的电阻就越小。

    如果这对我有帮助、请告诉我。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    由于某种原因、无论我安装的电池电压是多少、还是 PSU 的电压/电流限制、我都无法再可靠地重现此误差。
    我正在努力了解发生了哪些变化。

    我已使用 3.4、3.6 和 4V 电池测量 C3 处的 VBAT 电压、并将示波器上的触发器设置为 VBAT-0、2V。 在启动期间的任何时候、它都会触发。 因此、BAT 引脚上的电压不会降至低于 BUVLO 阈值。  

    如果你有任何其他想法,请告诉,或者我将再次可靠地重现此错误返回。

    BQ25185 的 4.5V 输出电压对于我的用例来说有点高、您能推荐一款 可输出 3、6V 至 4V 之间恒定电压的 LDO 吗? 当 VIN 低于所需的 VOUT 时、可以有旁路功能、或者在这种情况下效率接近 100%。 它还需要能够处理启动期间的脉冲电流尖峰。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klaus:

    感谢您的跟进。

    当您看到此行为时、测试中是否连接了 PSU? 对 PSU 进行电流限制可能会引入一个会导致奇怪行为的控制环路。 您可以尝试 将电阻器与 PSU 串联、以便更好地仿真高阻抗源。

    您的应用主要由太阳能输入供电吗? 如果是、BQ25185 大部分时间将在 VINDPM 中运行。 我建议查看该应用手册以了解有关以下内容的更多信息: 使用电池跟踪 VINDPM 充分利用太阳能和高阻抗电源

    我 建议打开一个新的 E2E 帖子、获取 LDO 器件推荐。 请随时参阅此帖子。

    此致、

    Alec