This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59711:具有 PWM 信号输出的 LED 驱动器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59711, LP5009, LP5815, LP5812, LP5861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607373/tlc59711-led-driver-with-pwm-signal-output

部件号: TLC59711
主题中讨论的其他器件: LP5009LP5815LP5812LP5861

您好:  

对于我的工程、我正在寻找一个 IC、它可以输出从 0 到 30mA 的可调恒定电流(可能更多)、并且也可以使用 PWM 信号对输出进行斩波以驱动 LED。 电流和占空比都应独立可调、如图所示。 我几乎在那里发现了几个 IC、使用 TLC59711 我不确定它是否真的可以实现、我需要什么。 您能帮助我找到合适的 IC(如果存在)吗?  

Output.JPG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们的专家会稍后回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vojtech:

    您的应用是什么? 是否使用 IC 来驱动 LED? 您的系统有多少个 LED? 我们有多个器件可以满足您共享的波形要求。

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emma:  

    我需要驱动 6 个单独的绿色 LED。 如我的问题所述、我需要能够为每个通道独立设置 PWM 的电流。

    F.Ex.一个 LED 可设置为 20mA、另一个 LED 可设置为 25mA PWM DC 50/50、第三个 LED 可设置为 10mA PWM DC 10/90、其余 LED 关闭。 但它也可以完全是另一种设置。  

    此致

    Vojta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vojtech

    我们的专家会稍后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vojta:

    LP5009 有 9 个通道。 可以通过外部电阻器为所有通道全局设置直流电流、并且可以单独配置 PWM 占空比。

    2. LP5815/7 具有 4/3 个通道。 直流电流和 PWM 占空比都可以单独设置。

    3.我们的 LP5812 具有 4 个通道,最多可连接 12 个 LED。  直流电流和 PWM 占空比都可以单独设置。

    LP5861 有 18 个通道。 直流电流和 PWM 占空比都可以单独设置。

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emma:  

    我已经回顾了您建议的所有 IC、遗憾的是、这些都不适用于我的用途、因为它们仅以固定频率进行 PWM 调光。  我的错、因为没有更好地描述我的应用、我忘记提到、PWM 频率也需要可调、很抱歉。  


    我实际上要寻找的是一个 PWM 闪烁函数、其中 PWM 仅用于将 LED 从 1Hz 闪烁到 5kHz、以及从 0 到 30mA 的模拟调光。 这就是为什么我来问你,因为我已经 清理了所有可能的 LED 驱动器的网络,而不是一个 LED 驱动器有我需要的功能在一个包,或者至少我还没有找到一个.  
    我想没有完全与我的工程相匹配的 IC、是否至少有一个具有模拟调光输出的 IC、我可以在 LED 和 IC 输出之间放置一个 MOSFET、这样 PWM 就会闪烁而不会损坏 IC? 我附上了一个图表、以便更好地描述我的需求。  

    此致

    Vojta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vojta

    我们的专家明天会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vojta:

    是的、我们没有满足您所有系统要求的专用 IC。 工作原理是将 FET 与电流阱串联、并使用外部控制信号控制 FET 的导通和关断。 您的应用是什么? 我很好奇哪种最终产品需要此类功能。

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Emma:  

    我正在设计一个使用 LED 测试光电二极管的器件。  

    非常感谢你的支持和对不起晚回复,不知何故没有收到每封电子邮件提醒,你回复后.  

    我还从运算放大器和 MOSFET 构建了自己的驱动器原型、运行良好。  

    再次感谢您的帮助

    此致

    Vojta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我们的专家将在下一个星期一回复您。 感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:  

    这是没有必要的、因为问题已经解决。  

    祝大家周末愉快。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息。 然后、我将关闭该主题。