This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:ZA9671-BE 无输出电压

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610357/lm25184-no-output-voltage-from-za9671-be

零件号: LM25184

ZA9671-BE 与 LM25184 连接、可通过 24V 输入电源生成 5V 输出。 LM25184 工作正常、并向 ZA9671 提供所需的输入电压。 但是、在 ZA9671 的引脚 7 和 8 上未观察到输出电压。 执行了额外的测试:将引脚 5 和 6 短接至电容器接地;这会导致 PCB 发热、但输出电压仍然不存在。  下面附上了所用的原理图供参考。 1769423947483.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Biswajit、

    对于反激式拓扑、初级绕组和次级绕组的极性必须反转。  您能否 确认反激式变压器的极性是否正确?

    300uF 的输出电容似乎非常大、您的 负载要求是什么? 您能分享完整的原理图并进行进一步评论吗?

    谢谢、

    Hareesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5344.WBDesign13.pdf

    感谢您的答复。 请参阅随附的文档以供您参考。 今天我从 LM25184 的引脚 1 查看了输出图、我应该收到一个脉冲信号、但我得到了一个固定电压值...这就像一阶阻尼图...然后稳定在一个固定电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Biswajit、

    在这里我给出了 24V 作为输入电压

    最大输出电流是多少?

    您是否错过了添加附件? 您能分享整个原理图吗?

    谢谢、

    Hareesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在编辑回复。 请浏览编辑后的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 极性正确、所需负载为 3 安培
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Biswajit、

    我观察到您使用 1:1 的变压器匝数比来满足 15W 的高输出要求(即 3A)。 您必须使用匝数比更高的变压器(如 ZA9670/1)来满足您的设计要求。

    请根据您的设计要求使用设计计算器: LM25183-LM25184DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    谢谢、

    Hareesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一侧的一个澄清文字是 ZA9672、但在 PCB 中、我们使用了 ZA9671(输出规格为 5V、2.5A)。 我想再次提及的一点是、从 LM25184 的引脚 1 开始、未观察到脉冲信号。 我使用示波器进行了检查并得到了我在上一个回复中已经提到的一些固定电压、请检查一下这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Biswajit、

    抱歉、我错过了您之前的编辑。 另外、从初始螺纹开始、 变压器的 5、6 个端子应接地。

    观察到 EN 上的 5V2_ON_OFF 信号、如何提供 EN/UVLO 信号? 您能连接到 VIN 并执行测试吗?

    您能分享您提到的引脚 1(SW 节点)处的波形吗?

    您能分享您的布局以供审核、还能分享您所用二极管 D12、13、14 的器件型号。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我尝试将 5、6 个引脚接地、但观察不到变化。 对于 EN/UVLO、我们提供 3.3V 电压。  

    D12->MBRD835LT44、D13->FSV360FP、D14->3SMAJ5932B。 下面我附加了图形的 pic。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Biswajit、

    您选择的二极管看起来不错! 原理图看起来也不错。尽管您可以向二极管添加缓冲器以实现保护、您能否 检查布局是否一切正常、或者您可以分享以供回顾?

    您是否测试过将 EN 连接到 VIN? 此外、对于元件选型、您是否使用了 TI 设计计算器? 还请分享您的设计计算器。

    设计计算 链接:  LM25183-LM25184DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    您能 分享一下基准设置中的示波器屏幕截图吗? 我无法对您共享的波形进行任何评论。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用了 TI 设计计算器、在我之前的回复中、我分享了 TI 网络设计。 请检查一次。我没有尝试将 EN 连接到 Vin、我将执行该操作、然后分享示波器屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Biswajit、

    您能否 检查布局中的所有内容是否良好、或者您是否可以分享以供审阅?

    请在输入滤波器未就位(即短 L1)的情况下执行测试。 您是如何设计输入滤波器的?

    对于 EN 连接至 VIN 和 L1 短接的情况、请分别共享两个示波器屏幕截图。

    谢谢、

    Hareesh。