This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:超级电容器管理产品

Guru**** 2810875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, PMP30693, TPS63802, LM66200, LM51770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1609043/tps63802-supercap-management-offer

器件型号: TPS63802
主题中讨论的其他器件: PMP30693LM66200、TPS55289、 LM51770

大家好、亲爱的

目前、我指的是贵公司的参考设计 PMP30693、并使用 TPS63802 和 LM66200 实现超级电容器管理。

这种方法旨在为多个产品开发基于超级电容器的备用电源模块。

但是、TPS63802 的输入电压有些低、其输出电流也略低、这意味着我无法将多个超级电容器充电至更高的电压。

 尽管如此、我还是很喜欢 TPS63802 的工作模式。

贵公司是否提供任何与 TPS63802 工作模式相同但输入电压更高且输出电流更大的产品?

或者、您是否有任何更好的解决方案可以实现对产品备用电源应用的低成本超级电容器管理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    我明天会检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您能否提供最终原理图(如果有)?

    所需的 Vin 范围、目标 Vout 和所需的最大 Iout 是多少?

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SuperCapPS_5F00_Test_5F00_V1.1.pdf

    嗨、Lei

    感谢您的答复。

    我想要的 Vin 范围为 0~12V、目标 Vout 为 5V、最大 Iout 为 3~5A。

    期待您的下一个答复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    对于这种应用、需要 MV 降压/升压转换器。  

    我将把这个 E2E 主题分配给我的同事。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    TPS55289 是一个很好的建议、

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    我是否可以询问 TPS55289 芯片是否支持正向和反向电流方向?

    此外、我不需要 I2C 通信功能;我只需要保留双向降压/升压功能和所需的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

     TPS55289 只能在 FFPWM 模式下支持反向电流流动方向。 负电流约为–1A。

    但我们建议不要在双向应用中使用、因为如果您这样做、它就无法调节电流或输出电压。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、有更好的建议吗? 我需要的是 TPS63802 的增强版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    如需双向器件建议、我认为我们的 BCC WV 管理器可以为您提供一些见解。

    我把这条线转发给她。  

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    请了解 LM51770。 您可以填写快速入门计算器 LM51770-Quickstart-Calc 计算工具|德州仪器 TI.com、检查其是否满足您的要求

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的支持。  

    您好 Alex、

    请参阅 Brigitte 的评论,谢谢。

    Colin