Other Parts Discussed in Thread: TPS54538
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS54538
大家好、专家、我购买了 TPS54538 直流/直流转换器、并更改了反馈电阻器、使其适用于 12V 输出应用。 我们在输出端施加负载达 4A 时出现问题、启动失败。 如数据表中所述、此器件应提供最大输出电流 5A。 是否缺少任何更改输出电流的步骤? 感谢你的帮助。