This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54538:输出电流问题

Guru**** 2768985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606736/tps54538-output-current-issue

器件型号: TPS54538

大家好、专家、我购买了 TPS54538 直流/直流转换器、并更改了反馈电阻器、使其适用于 12V 输出应用。 我们在输出端施加负载达 4A 时出现问题、启动失败。 如数据表中所述、此器件应提供最大输出电流 5A。 是否缺少任何更改输出电流的步骤? 感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tan

    请确保电感器也根据您设置的输出电压发生变化。 仅更改反馈电阻器没有帮助。

    如果您使用的是 TI 的 EVM 表单、或者您有自己的电路、请告诉我们。 在后一种情况下、您可以分享原理图以供我们查看。

    谢谢  

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nikhil、
    我使用的是 TI 的 EVM。 我将电感器 L1 值更改为 8.2uH、R5 更改为 30K Ω、R4 更改为 370K Ω。 请 就后续步骤提出建议、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tan、

    你能告诉我,直到它的当前工作?

    您能否检查它是否适用于较低的电流、例如 1A?
    这是为了确保其不会因任何热关断而关断。

    此外、请告诉我 PG 引脚的状态。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    我使用了错误的电感器 L1 值。 现在问题已经解决了。 谢谢你。