This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM517701:LM517701 — 自动导通模式

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51770, LM517701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612699/lm517701-lm517701---automatic-conduction-mode

部件号: LM517701
主题中讨论的其他器件: LM51770

尊敬的:

我希望使用 LM51770 降压/升压控制器 IC 进行一项设计。 在寻找更多技术文档时、我发现您的网站推荐使用 LM517701 作为新的直接替代产品。 (请参阅下图)

image.png

此处推广自动导通模式、但查看数据表本身时、可在 LM51770 型号下找到 ACM。 (请参阅下图)

image.png

此外、LM517701 规定、默认输出电压为 24V。 这是否会影响选择反馈电阻器来修改该电压的方式、或者该电压是否只是固定的(无需外部元件)?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    您在我们的网站上发现了一个问题。 LM517701 中不提供 ACM、因此我们将更新此信息、您应该在接下来的日子里观察到 ACM 已更新。

    如果 FB 引脚被拉高(例如通过连接到 VCC)、LM51770 和 LM517701 将创建默认的输出电压、通常为 24V。 此信息可在数据表的第 8.3.8 章中找到。 我们需要更新列表、将在下一次数据表更新中更新。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte、

    我参阅、因此 LM517701 更适合用作具有不同峰值电流检测电阻的型号。 使用 LM517701 而不是 LM51770(包含 ACM)是否有任何功能优势、或者这是否仅涉及价格问题?  

    此致、

    Robin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    LM517701 的最大差异是电流检测电压电平 (75mV) 和缺少 ACM。 因此、与 LM51770 相比、电流检测信号对噪声的敏感度更低、但由于这一原因、效率更低。

    因此、我建议使用 LM51770。

    此致、
    Brigitte