This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:用于超级电容器 (9S) 电压测量的模拟前端

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613277/bq76942-analog-frontend-for-supercap-9s-voltage-measurement

器件型号: BQ76942

尊敬的 Forummembers:

我正在寻找一个用于测量超级电容器电压的模拟前端。 总电压为最大值 27V、每个超级电容器具有 3V。 (9 个超级电容器串联)。
电压值应通过 I2C 或 SPI 读出。 没有必要进行平衡或其他功能。
必须在 ms 内非常快速地读取电压。
BQ76942 是否可行、也可以推荐替代器件

提前感谢您!

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor、

    BQ76942 应该适合您的所需内容。 我们建议使用 I2C 以更快地读取数据。

    由于您使用超级电容器(因为某些用户预计超级电容器会变为 0V)、因此需要注意的是器件正常运行所需的最小 BAT 电压为 4.7V、而对于 VC 引脚 5 或更高、您需要 VC1 至 VC4 大于=2V (VC5-BAT VSS >=2V)、才能保持在我们的建议运行条件内。 中介绍了所有这些操作  第 7.3 节建议运行条件(续)  还有数据表中的数值。


    此致、
    Alexis