Other Parts Discussed in Thread: BQ25886
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ25886
这涉及使用 BQ25886 为 7.4V 18650 电池(两节串联)充电。 现在我们发现了几个问题。 首先、对于某些电池、充电电流在开始时非常小、并且仍然如此。 当我拔下并重新插入电源进行充电时、电流将以设计的最大电流充电。 第二、当没有电池时、状态指示灯不会闪烁、但始终保持亮起。
请帮助您了解原因。 请查看原理图、看看是否有任何问题。 如果有任何问题、请详细说明如何解决。