This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:占空比

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612762/ucc28c43-duty-cycle

器件型号: UCC28C43

我正在设计一个异步 CCM 模式降压转换器、 规格为:输入电压 300V 和输出电压 28V、因此占空比为 9.3%、Pout = 37W。 工作频率可以为 100kHz 或 200kHz。 栅极驱动器为 UCC21551AQDWKRQ1、高侧 MOSFET 为 E4M0015075J2-TR。二极管为 FFSD1065B-F085。  

我的问题:这个 PWM 控制器的占空比是否过低、或者能否正常支持?

提前感谢您

Piero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piero、  

    不可以、UC28C43 的最小占空比为 0%。  您不应遇到任何有关占空比的问题。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 John、

    Piero