请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCC28C43
我正在设计一个异步 CCM 模式降压转换器、 规格为:输入电压 300V 和输出电压 28V、因此占空比为 9.3%、Pout = 37W。 工作频率可以为 100kHz 或 200kHz。 栅极驱动器为 UCC21551AQDWKRQ1、高侧 MOSFET 为 E4M0015075J2-TR。二极管为 FFSD1065B-F085。
我的问题:这个 PWM 控制器的占空比是否过低、或者能否正常支持?
提前感谢您
Piero