This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54327:TPS54327 原理图中的电感器在空载条件下测得

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54327

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606262/tps54327-the-inductor-of-the-tps54327-schematic-whined-under-no-load-conditions

器件型号: TPS54327

您好、

    我正在使用 TPS54327 芯片将电压从 12V 降至 3.3V、我正在遇到这种情况。 负载运行后、白噪声会显著降低到几乎听不清的水平。 在我的工程中、需要在负载之前激活电源。 在电源启动和负载激活期间、如何解决电感器闪烁问题? 我的电路原理图如附件所示。

    请告诉我如何解决它,谢谢!

                    Grace

TPS54327 (schematic.png)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace

    我们会重新检视您的建议

    此致

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace、

    您可以 在开关节点附近使用 RC 缓冲电路来降低可闻噪声。 缓冲器有助于显著抑制可闻噪声。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace、

    您能解决线程吗?

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manish

    对延迟的回复深表歉意 — 我最近处理过其他任务,还没有机会验证此问题。 关于您关于在开关节点附近添加 RC 缓冲电路的建议、您是否参考了下图中的元件 C4?

    期待您的澄清。

    此致、

    Grace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace、

    C4 电容器将有助于提高环路稳定性、不有助于抑制噪声。

    必须在输出连接器之前的 SW 节点引脚处添加缓冲器。

    此外,请做的线程解决。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manish、

    如何 在 SW 节点引脚处添加缓冲器、您能用图表说明这一点吗?  

    谢谢!

    此致、

    Grace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gracy、

    您可以在 SW 节点之后和电感器之前添加缓冲电路。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manish、

    得到了、您能 推荐 RC 电路中的电阻器和电容器的值吗?

    此致、

    Grace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gracy、  

    您可以在互联网上找到缓冲器计算器。

    我附上一个供您参考。

    设计 RC 缓冲器

    请您解决问题。

    此致、

    Manish