This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65140:选择合适的 LCD PMIC 时需要帮助

Guru**** 2766425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS65150, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592479/tps65140-need-help-selecting-a-suitable-lcd-pmic

器件型号: TPS65140
主题中讨论的其他器件: TPS65150、TPS61169、 TPS61165

您好!

我正在开发一款集成了 7 英寸显示屏与 MIPI 接口的定制设计方案。 我需要从电路板为显示器的 VGH、VGL 和 VCOM 供电。 我已附上显示屏的规格表。 请提出合适的部件。

MIPI_DISP.PNG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对于 LCD PMIC、请检查 TPS65150、它可以支持 AVDD/VGH/VGL/VCOM

    关于 LED 驱动器、不确定需要多少个通道?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您推荐该部件!

    LED 驱动器是一个单通道接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用 TPS61165、TPS61169 作为 LED 驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 感谢您的建议!

     LM3410XMY 是否是合适的 LED 驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、此器件不属于 LED 团队、我不熟悉此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经为显示屏起草了原理图。  我使用了以下器件型号:

    LCD 偏置: TPS65150PWP

    背光调节器: LM3410X 车型年款

    电阻式触摸控制器: TSC2013QPWRQ1

    我需要对设计进行验证。 您能提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cleatus:

    赵英 将很快回来为您提供帮助。

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以为 TPS65150 器件提供支持。 您希望提交特定 E2E 案例以获得帮助的其他人(因为他们属于不同团队)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao!

    我附上了显示屏的原理图和数据表。 请提供反馈。

    e2e.ti.com/.../DISPLAY_5F00_PMIC.pdfe2e.ti.com/.../4760.Updated-RK070CU45H_2D00_T.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cleatus

    我们的专家明天会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否帮助确认 VD_BST=13.5V、VGH=23V、VGL=–5V 是您为电池板供电所需的值。

    对于 SCH、请拆下 C843 电容器或更换为 0 欧姆电阻器。 和建议在 FB 和 VCPM 引脚上保留 1 μ F 电容器、以滤除噪声并使电压稳定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 感谢您的建议!

    以下是显示器的建议电压电平:

    VGH = 18V
    VGL =–10V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我们的专家明天会回复您。 感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助分享您所需的 VGH/VGL 的更新版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我已根据显示器要求更新了原理图。 请检查。

    e2e.ti.com/.../8182.TPS65150_5F00_02.pdf

    以下是我的显示屏的建议电压电平:
    VDD = 1.8V
    VGH = 18.0V
    VGL =–10.0V
    AVDD = 11.6V
    VCOM = 4.3V

    我对显示屏上的 AVDD 引脚有疑问、是否必须使用另一个稳压器为此引脚供电、或者是否可以使用 TPS65150 的电压轨?  AVDD 的建议电压范围为 11.4V ~ 11.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我们的专家稍后会回复您。 感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1.卸下 C853

    2.放大 C848/849 以满足每面板最少 10ms 的要求

    3.您可以调整 R1156 以满足 AVDD 请求 11.4V ~ 11.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 sch、请取下 C843 电容器或替换为 0 欧姆电阻器。 和建议在 FB 和 VCPM 引脚上保留 1 μ F 电容器、以滤除噪声并使电压稳定。  [/报价]

    您好!

    感谢您的帮助!

    FB 引脚上是否不需要 1uF (C853)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、不需要 C853